This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:ENpin 的内部下拉。

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434732/tlv772-internal-pull-down-for-enpin

器件型号:TLV772

工具与软件:

嗨、团队:

我正在对 TLV772进行评估。
但是、这种行为是不正确的。

如果 EN 引脚开路、则输出为输出。
如果 EN 引脚与测试仪接触、则无输出。

为什么会发生这种情况?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    感谢您的提问。

    您是否尝试过使用多个器件进行测试?  

    此外、您能否向我们提供包括 Vin、Vout、Iout 和 EN 在内的示波器屏幕截图?

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    感谢您的答复。
    我已经检查了3个,我有相同的现象。
    在 EN 引脚上连接示波器将禁用输出。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    您有没有可以与我们分享的原理图? 您的 EN 引脚连接到什么、使能引脚的电压是多少?  

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah、

    我可以在私人 E2E 中交谈吗?
    我会向您发送朋友发货请求。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    好的、请将您的原理图发送到那里。

    此致!

    Hannah