This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:高侧开关-瞬态热阻

Guru**** 1832150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434961/tps1htc30-q1-high-side-switch---transient-thermal-resistance

器件型号:TPS1HTC30-Q1

工具与软件:

 TI 是否有关于 TPS1HTC30AQPWPRQ1高侧开关的瞬态热阻(R_thetaJA)信息?  我将尝试了解如果器件必须提供16A 电流脉冲的时间持续4ms、结温会以多快的速度上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们能够通过仿真快速运行、但是您能告诉我们环境温度是多少吗?

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用的环境温度可高达71C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    在71C 环境下运行16A 4ms 仿真:

    最高温度最高为118.9C、远低于设备最高温度150°C。 请注意、这是最坏情况分析、并且基于 JEDEC 2s2p 电路板。 实际上、布局可能优于 JEDEC 2s2p 电路板、散热性能有所改善。

    此致、
    TIM