This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:BQ25758和 BQ25756

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436730/bq25758-bq25758-and-bq25756

器件型号:BQ25758
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

嗨、团队:

客户询问 BQ25756与 BQ25758之间有何区别、

您能展示一下这两个器件的主要差异吗?

 BQ25758是否只能使用14节电池?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的配合。 BQ25756 CAN BQ25758是适用于不同应用的非常不同的器件。 这是快速概览。

    BQ25756是一款非电源路径双向电池充电器。 该器件可以在主机控制模式或仅硬件模式下运行。 BQ25756可设置为非常好地为1种电池充电。

    BQ25758是一款双向直流/直流转换器、必须通过 I2C 进行编程。 BQ25758可使用通用直流/直流转换器。 BQ25758还具有 CC/CV 控制功能、可用于为各种不同的电池类型充电。

    这两个 IC 都可以与 USB-EPR 一起工作、并且可以作为拉电流或灌电流工作。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦