This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:使用 BQ28Z620电量监测计 CHG/DSG 引脚驱动 BQ51051B CHG 引脚、在温度阈值超过时停止充电

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ28Z620, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431902/bq28z620-using-bq28z620-fuel-gauge-chg-dsg-pins-to-drive-bq51051b-chg-pin-to-stop-charging-when-temperature-threshold-exceeds

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQ51051BEV2400BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用了 BQ51051B 无线充电器 IC、在此设计中、我们以定制方式测量温度、以便仅允许在温度间隔内充电。 现在、我们想用此定制电路代替 BQ28Z640电量监测计来控制温度、同时还获取一些 SoC 和 SOH 参数。  

我们一直在查看推荐的电量监测计原理图、所有这些原理图都指向使用背靠背 MOSFET 配置、以便在触发任何警报时通过驱动 CHG 和 DSG 引脚来拔下电源线。 我们希望避免使用这两个额外的元件、并将这些 CHG 和 DSG 中的任何一个直接连接到 BQ51051B 电池充电器的 CHG 引脚、以停止充电。

另一种选择是使用无线充电器 AD 引脚来驱动充电操作。 在文档审查期间、我们只清除了无线充电器 CHG 应下拉驱动、但关于电量监测计 CHG/DSG 内部原理图的信息不多、因此我们不知道图像上建议的这些配置是否可行。

欢迎您提供任何信息。

此致、

Eesy 创新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CHG 和 DSG 引脚是输出引脚、而 BQ51051上的 CHG 引脚也是输出引脚、因此简单功能将不起作用。

    我不建议使用此设计选择、因为 CHG 和 DSG FET 也用于为电池提供其他保护。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您完全正确、原理图错误。 我们打算将其连接到 TS/CTRL 引脚、这肯定是一个输入。 这是正确的原理图、抱歉给您带来不便:




    此致、

    Eesy 创新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这也不起作用、可施加到 TS/CTRL 引脚以产生逻辑高电平的最大电压为5V、并且电量监测计的 DSG/CHG 引脚将输出大于此值的电压。 这可能会损坏引脚。 如果您不想使用 DSG 和 CHG FET、则需要保持这些引脚悬空、并使用另一种方法来确定何时切断电池中的电流(可以从电量监测计中读取电压并在主机 MCU 上使用逻辑是一种想法)。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看。 这是一个怀疑,是的。 我们想知道如何使用无线充电器的 TS/CTRL 或 EN2引脚、但使用 MOSFET 与 DSG/CHG 引脚保持静音。 我们不想在 MCU 上中继充电控制、而是要使功率级独立以避免故障。 您能提供的任何想法都对我们有益。

    此致、

    Eesy 创新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多您好!

    关于充电器上的引脚的问题、我建议发布新的主题以供充电器团队查看。 他们比我更熟悉充电器引脚的功能。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    好的、让我们做得更好、谢谢!

    此致

    费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    还有两个有关电量监测计的问题、我们刚刚获得了 BQ28Z620EVM 以进行一些测试、然后将其纳入我们的设计中。 我们将2节4.2V 电池连接到2P、1P 和1N 连接器、并在 PACK+、PACK-中尝试了多个负载、如数据表中所述。 但是、我们无法在 PACK 引脚上看到任何输出电压。 CHG 的电压为~4.2V、但 DSG 为0V。 我们脉冲 S1按钮、但显然电量监测计未启动。

     为了确保电量监测计快速工作、电量监测计的默认配置是什么?

    我们是否明确需要 EV2400来配置 BQ28Z620? 是否可以按照 IC 参考手册中的详细说明通过 I2C 来实现?

    此致、

    费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多您好!

    是的、您需要 EV2400来将 ChemID 编程到电量计中、但其他配置可以使用 MCU 来完成。 默认情况下、测量仪表上的 FET 处于关闭状态。 您需要将其打开。 可按 EVM 上的唤醒按钮、这应该会导致 PACK 上产生输出电压

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    谢谢! 按下 S1后、可以看到使用万用表按下时输出发生变化、但 IC 不会启动、松开按钮时、输出为巴赫至0V、CHG 至4.2V、DSG 至0V。 有什么想法吗? 我们还缺少什么其他东西吗?

    此致、

    费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多您好!

    我看到了、那么您必须发送命令才能开启电量监测计上的 FET。 您可以使用主机 MCU 或 EV2400和 BQStudio 来执行此操作。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    前一天、我们尝试使用具有 I2C 引脚的 MCU 发送一些命令。 我们遵循的架构就是这样的。 是这样吗? 怀疑燃油表未启动、因此未收到任何信息。



    我们无法进行任何通信。 我们正在尝试发送以下命令:



    如果有任何关于通过简单步骤使用 I2C 的快速指南或主题、不胜感激!


    此致、

    费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多您好!

    我建议阅读本文档: https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    Adrian