This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317A:无输出-可能的启动问题。

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435564/tps53317a-no-output---possible-startup-issue

器件型号:TPS53317A

工具与软件:

新电路板设计中的 TPS53317A 最初工作后不再有电压输出。

我有一个全新的电路板设计、它使用 TPS53317A 为 FPGA 提供0.72V 电压。  输入电压为1.2V。  电路板上电时、将施加 V5IN 和1.2V VIN 输入。  电源由一个电源子系统提供、该电源子系统包含一个可驱动1.2V 稳压器的5V 稳压器。  5V 电源正常信号启用1.2V 稳压器、1.2V 电源正常信号连接至 TPS53317A 的使能输入。  稳压器输出端的容性负载(包括三个47 µF 滤波电容器)总计关于615 µF。

电路板首次通电时、TPS53317A 的输出电压为设计值0.72V。  由于电路板经历了对电源轨的初始基本测量并在一天结束时关闭电源、因此该器件需要经过大约五个电源周期的工作。

次日、电路板通电以检查电压质量、但 TPS53317A 从未提供输出。  稳压器的输入侧似乎正常工作。  电源电压正确、使能信号为高电平、VREF 为2.0V、VREF IN 为0.72V。  SW 输出为0V、上电后不显示任何活动。  上电后、BST 引脚在大约5ms 内以线性方式从0V 斜升至大约5V。

我尝试了第二块电路板、但 TPS53317A 从未提供输出。  故障条件似乎相同。

我是否是由于设计缺陷而损坏了稳压器?  您能否提供有关进一步解决此问题的指导?

此稳压器的原理图部分如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否共享遵循以下电源顺序的示波器捕获? 在一张图片中显示尽可能多的信号、并为其他图片使用第二个捕捉。 您可以携带其中一个信号、以便两个图像之间的时间保持清晰。 调整缩放以便我们可以看到每个信号的启动。

      

    根据您的说明、听起来您会看到在 REFIN 信号之前一切都正常工作、但 VOUT 和 PGOOD 未遵循所示的顺序。 是这样吗?

    很遗憾、我们没有适用于此器件的任何 EVM 或库存、因此我无法直接对其进行测试。 如果从 IC 正常工作的第一天起、您的测试设置没有发生任何变化、那么我不确定会出现什么问题。

    切换 EN 引脚是否有任何影响? 是否可以通过某种方法将 EN 引脚短接至5V 输入进行测试?

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了两个波形。  第一个显示了(1) V5IN、(2) EN、(3) VREF、(4) REFIN。  第二个显示了 (1) V5IN、(2) EN、(3) VOUT、(4) PGOOD。  缓慢的 V5IN 上升时间是否会导致此问题?  接下来、我将尝试将 EN 信号保持为低电平、直到并在电源稳定后释放该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的波形 显示了 (1) V5IN、(2) EN、(3) VOUT、(4) PGOOD。  很明显、按住使能按钮、稳压器可以正常工作。  我现在知道需要解决什么问题。

    感谢您的帮助!

    David