This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:BQ27546YZFR-G1

Guru**** 1864050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ27546-G1, BQ40Z50, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430251/bq27546-g1-bq27546yzfr-g1

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ34Z100、BQ34110

工具与软件:

你(们)好  

我们计划使用电量监测计 BQ27546YZFR-G1、我们采用3节电池组、我们需要将其连接到主板、并且为了测量电池百分比、我们需要连接 BQ27546YZFR-G1电量监测计

因此、请告诉我们是否可以 使用超过3节电池组的 BQ27546YZFR-G1电量监测计以及如何使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    BQ27546-G1是一款单节电池电量监测计、因此无法将3个电芯连接到该电量监测计。 如果您需要能够支持3节电池的电量监测计、则应使用 BQ40z50。  https://www.ti.com/product/BQ40Z50

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 BQ40z50中、我们需要将各个电池连接到电量监测计上、但我准备了可提供9-12.6V 输出的3芯电池组、我需要连接电量监测计、因此请进行检查并提供合适的器件建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    如果您无法访问每个单独的电芯电压、则需要一个电池组顶部电量监测计。 我推荐 BQ34z100。  https://www.ti.com/product/BQ34Z100

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    如果我们将使用  BQ27546YZFR-G1并可以使用分压器连接电压、它是否能够工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    我还没有听说过任何客户将该解决方案用于单节电池电量监测计、我强烈建议不要这样做。 这可能会极大地影响测量仪表的精度。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    请告知我们是否可以使用此器件 BQ34110PW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    是的、该电量监测计非常适合使用。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arian

    封装是电量监测计  BQ34110PW 很大、您能不能帮助推荐一些与 BQ34110PW 功能相同的较小封装电量监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    对于您的应用和电池、唯一的两个选项是 BQ34110和 BQ34z100。

    此致、

    Adrian