This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:镍氢电池充电终止检测方法

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436098/bq34z100-r2-nimh-charge-termination-detection-method

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

我将为14节串联镍氢电池组设置电量监测计、并且我想使用 dT/dt 作为充电终止的主要方法。  因此、我已将电池组配置低字节寄存器的位4配置为1、位3配置为0。

因为手册说:

"注意:当使用镍氢或 PbA 化学物质时、只有一种
可以设置电池组配置寄存器低字节中的位3和位4。 默认值
设置对镍氢或 PbA 化学物质无效。"

我担心不会将-dV/dt 检测作为充电终止方法。  我希望监测计能够检测 dT/dt 和-dV/dt、作为端接方法、以防温度传感器断开连接时使用电压作为备用检测方法、从而防止过充。  是否有可能这样做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    无法执行此操作、您必须选择位3或位4。 同时选择这两个选项可能会损坏固件并导致意外行为。

    此致、

    Adrian