Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
如果将电池插入使用 BQ7695202PFBR IC 的电路板中、则会发生电池故障。 电路板未开启、但保护器 IC 通过电池组的检测连接器供电。 我们正在使用12S1P 锂聚合物电池组、并观察到以下两种故障模式:
- 一个电芯在0.000V 时完全耗尽、而另一个电芯不平衡。
- 所有电池都不平衡、并耗尽至2V 左右。
以下是两个电池组的电池电压。 第一个电池组说明第一个故障模式、第二个电池组说明第二个故障模式。
电池1:
|
电压 |
电压(V) |
|
1. |
3.712. |
|
2. |
3.380 |
|
3. |
3.711. |
|
4. |
3.213. |
|
5. |
0.000 |
|
6. |
3.704. |
|
7. |
3.613. |
|
8. |
3.694. |
|
9. |
3.689. |
|
10. |
3.694. |
|
11. |
3.710. |
|
12. |
3.719. |
电池2:
|
电压 |
电压(V) |
|
1. |
1.048. |
|
2. |
2.197 |
|
3. |
1.631. |
|
4. |
2.188. |
|
5. |
2.320 |
|
6. |
1.781. |
|
7. |
2.174. |
|
8. |
2.272. |
|
9. |
2.095 |
|
10. |
2.259. |
|
11. |
1.807. |
|
12. |
1.391. |
这里是我们的电路。 我还附加了一个 Excel 工作表、其中显示了我们的器件配置。

e2e.ti.com/.../BQ76952-Protector-Setting-Configuration.xlsx
我尝试通过让电池插上18小时并使用 BQStudio 记录电池电压来重现问题。 电路板未打开(即仅为保护器 IC 通电)、并且我仅故意将电芯6放电至4V。 下面是测试图。

通过18小时的测试可以得出以下三个重要结论:
- 虽然我无法重现问题、但我发现 IC 仍然无法将电池平衡至10mV 的差值 Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Stop Delta (Relax) 设为10mV。
- BQStudio 报告 IC 处于睡眠模式、因此电流消耗应处于微安范围内。 但是、我在 R14上测量到648mV 的压降、这表示6.48mA 的电流消耗。
- 即使电芯6未主动放电(即 IC 未对内部放电 FET 进行 PWM)、我也看到恒定的寄生消耗约为0.04V / 20欧姆= 2mA。 我通过测量20欧姆串联电阻器上的压降以及使用 电池包检测线上的电流探头来测量该电流。 两次测量都一致认为、电池中的2mA 消耗量确实恒定。 这也通过以下事实证实了这一点:电芯6的电压会随着时间的推移而降低(如上图所示)。
请提供任何可帮助我们确定这些电池故障的根本原因的见解。
谢谢!
Zaya