This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730仿真文件

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431696/tps23730-tps23730-simulation-files

器件型号:TPS23730

工具与软件:

任何人都可以提供带有反激式控制器的 TPS23730 PD 接口的仿真文件、以便在 PSPICE for TI 平台上工作。 因此、如果不可用、请尽快提供、请尽快恢复我。

此致、

Vangala Brahmananda Reddy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vangala:

    感谢您发送编修! 我们没有适用于 TPS23730的 Spice 模型。 其 PWM 控制器为峰值电流模式、集成了集成误差放大器并可以应用 PSR。 您可以使用具有类似功能的通用反激式控制器进行仿真。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、邢亮

    感谢您的答复。 您能否提供一些与上述 TPS23730 IC 规格类似且具有 Spice 模型的 PD 控制器 IC。

    此致、

    Vangala Brahmananda Reddy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HVP 团队:

    您能帮助找到一个反激式模型 来支持 Vangala 进行仿真吗? 下面是相关要求。 谢谢!

    -无 FET/磁性集成  

    - PSR 反激式

    - Vin = 37 - 57 V

    -峰值电流模式

    -工作频率= 250 kHz

    -销<= 60W

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang Xang:

    感谢您调查我的问题、我正在等待您对反激式模型进行仿真的响应。 请尽快提供。

    此致、
    Vangala Brahmananda Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    您能否分享与 TPS23730 PD 接口类似的其他 IC 的仿真模型。 一周以来、我一直在等待您的回复以进行模拟。

    此致、

    Vangala Brahmananda Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解该主题。 如果您想使用 TPS23730以外的其他器件型号、请关闭此主题并打开新主题。