This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:负输出电源模块

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436722/lmz34002-negative-output-power-module

器件型号:LMZ34002
Thread 中讨论的其他器件:LM25148

工具与软件:

您好、专家:

 您可以帮助为以下应用推荐合适的电源模块吗:

 1.12-24V 输入电压、-5V ~-12V 输出电压。 3A、5A、7A、10A、电流越高越好。 需要同步功能。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailey、我们没有任何转换器或模块产品支持这一点。 我会考虑使用 LM25148等控制器解决方案