工具与软件:
我们在 诸如 WEBENCH 之类的新电路板上设计了 TPS53318、创建了输入电压为12V、输出电压为3、3V @ 4A 的原理图

如果输出开路(空载)、则输出端为3、3V。 如果负载为10欧姆(330 mA @ 3、3V)、则输出较低、看起来如此:

我们测量了许多信号、我们认为 VREG 不正常-它从5V 下降到4V、然后 IC 针对400 µs 关闭、输出电压下降。。。

但是、VREG 降至4、0V 的原因是什么? 该引脚上只有一个1 µF 电容器(MLCC)。
我们认为引脚4上的升压电压并不适用-它的电压电平为0V (或最小负电压)和12V (与输入电压相同)。

您能否查看原理图、是否有任何问题或 VREG 下降的原因可能是什么?
此致