This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:LM25118EVAL

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436475/lm25118eval-lm25118eval

器件型号:LM25118EVAL

工具与软件:

当我们在此评估的输入端提供低于8v 时。 和12V 输出、但输出电流不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您会在压降状态下运行此器件。

    在压降期间、输出电压将降至其设定点以下。

    如果您要求 Vout 为12V、输入为8V、则可以考虑降压/升压拓扑。