This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:EMI - EMC 和安全测试认证

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LMR66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436356/lmr51430-emi---emc-and-safety-test-certification

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:LMR66430、LMQ66430

工具与软件:

我们正在对包含 IC LMR51430YDDCR 的产品进行认证。

 如果对设备进行了 EMI/EMC 和安全测试或任何其他测试、请在方便时尽早发送相应的认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们有时会获取一些 DCDC 产品的预合规性 CE/RE 数据、通常在我们组中、我们不进行 EVM 或器件级的 CE 合规性认证、而只是预合规性认证。

    对于此器件、我无法找到任何预合规性数据。

    LMQ66430和 LMR66430是一款类似的器件、在数据表中具有预合规性数据、如果这是您进行产品选型所需的数据。