This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:镍氢电池

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ25798, BQ24172, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435195/bq24172-ni-mh

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ2000、BQ25798

工具与软件:

您能给我一些建议、说明如何将 BQ24172与镍氢电池和任何我应该注意的其他电路配合使用吗?



此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    如果您计划以<=0.5C 的速率充电、则可以终止使用 BQ24172的安全计时器。  如果您计划在>0.5C 的温度下充电、则不建议使用 BQ24172、因为它无法使用 Δ V 或 Δ T 随时间的变化终止。  您需要具有 ADC 的主机处理器来定期测量电压和/或电池温度、以便终止应用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    是否有具有镍氢充电终止特性的多化合物充电器?
    (BQ25750没有、对吗?)

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    唯一具有 dTemp 和/或 dVreg 端接功能的充电器是旧的 BQ2000系列。  我们只能为该家庭提供有限的支持。  BQ25750不具有该功能、但确实具有用于测量温度和电压的 ADC。  可以编写主机软件、通过定期测量温度和/或电压并跟踪 dx/dt 来实现镍氢电池终止算法。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    我知道、如果充电监测基于主机侧的 ADC 值、则无需使用多化合物兼容充电器、这是正确的吗?
    例如、在主机端监控的情况下、是否可以使用 BQ25798为镍氢电池充电?

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    有。  您只需使用充电器的恒流调节和温度感应功能。  可以将恒定电压设置为过压保护。  主机在 ADC 读取后执行终止。

    此致、

    Jeff