This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:TPS25948有源电流限制

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436427/tps25948-tps25948-active-current-limiting

器件型号:TPS25948

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们将 TPS25948用于 CRPS3.2kW 应用。 似乎有一些测试结果与数据表不同。 我可以帮助您检查是否有任何问题吗?

(1)当 Iout 从2.5A 斜升到4.3A 时、 电流超过 ILIM=4A、 CItimer 开始放电。 当它下降到底时、IC 会进入 限流运行状态、应在 ILIM 上限制 Iout、但测试结果不是这样。  

(2)之后 输出电压进入 间断状态。 如果将 Iout 从4.3A 降低到3A、则在 Iout 进一步降低到2.5A 之前、Vout 无法恢复正常。  

蓝色--> CITIMER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    您能否分享原理图?

    他们在发现此行为时是否探测了任何其他信号?  

    此致、
    Arush