This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:意外噪声

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436149/tps62a02-unexpected-noise

器件型号:TPS62A02

工具与软件:

来自数据表第17页、 图8-23。 负载瞬态表明、即使负载电流为0.3A 至1.0A、噪声也低于50mVpp。

但是、在实际实验中、当负载为1.0A 时、噪声水平超过400mVpp。

一些建议以降低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yee Tat Chua、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    一般而言、布局是保持 TPS62A02高性能的重要一步。 输入和输出电容器的短而宽 GND 连接最为关键。 请参阅数据表第8.4节中的布局指南。 您可以评估 TPS62A02PEVM-018 、查看优化的布局示例。

    在实验中、您是否评估了稳态1A 负载情况或某些负载瞬态(如您在图8-23中所述、该图显示了负载瞬态响应)? 数据表的表8-3 (第12页)列出了建议的设置 TPS62A02。 该器件经过优化、支持1uH 电感运行。 电感器对负载瞬态性能有影响。 较小的电感(例如470nH)将实现更好的瞬态性能。 较高的输出电容有助于降低输出电压纹波。

    但是、如果您需要更快的负载瞬态响应、则可能需要评估我们的一款高性能器件、如 TPS628302

    此致、

    Andreas。