请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 工具与软件:
你(们)好
在 LM5050-1的输出端施加54V 电压并向输入端施加48V 电压时、IC 的 VS 引脚会在短路模式下出现故障、此时输入48V 下降至0V。 我测量了每个引脚的波形、但没有找到浪涌电压、因此我不确定它是否损坏。 我想要一些建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.