This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2301:过流和 TMIER 电容放电

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435600/tps2301-over-current-and-tmier-capacitance-discharge

器件型号:TPS2301

工具与软件:

此处的主要问题是、TPS2301中的计时器电容器根据器件的内部逻辑进行充电和放电的时间和方式。 在提供的规格中、计时器电容器在检测到过流事件时开始充电、当达到0.5V 时、会触发系统过流关断。 当下电上电或切换使能引脚时、电容器放电。 这种行为在典型条件下很明显。

但是、如果发生非常短暂的短路或噪声很大的过流检测事件(例如短时尖峰(可能为噪声)、发生的时间大大少于将电容器完全充电至0.5V 所需的时间)、则仍然不清楚的是计时器电容器的行为。

具体而言:  计时器电容器会自动放电 在短路过流事件结束后、以便下一次计时器电容可以从零伏重新启动? 或者、 当发生下一个事件(实际过流或另一个非常快速的噪声事件)时、电容器会保持其剩余电荷并从该条件(非零伏)开始充电

总之、问题是关于计时器电容器在响应与放电逻辑相关的短过流事件时的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在另一线程上讨论相同的内容。

    您可以关闭该线程。

    谢谢  

    Amrit