This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝的故障模式是什么

Guru**** 2926430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434316/tps1663-what-is-the-failure-mode-of-an-efuse

器件型号:TPS1663

工具与软件:

 TPS1663电子保险丝的故障模式是什么?  通常、MOSFET 发生短路故障、在熔断应用中这不是一件好事。

我找到了有关电子保险丝安全的此 TI 应用手册(https://www.ti.com/lit/fs/slvaeo5/slvaeo5.pdf?ts IEC62369899)、其中指出"TI 的产品系列包括一些通过 IEC 62368-1认证的电子保险丝、其中器件在单点故障测试期间接受安全保护"。 关于在您的电子保险丝上进行的单点故障测试、您能提供更多信息、可能的测试结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS663通过 IEC 62368-1认证。

    您可以在 TPS1663产品页面的技术文档部分找到的报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我知道它已 通过 IEC 62368-1认证、且该证书(非报告)可在  TPS1663产品页面的技术文档部分找到。 除了我对有关 TPS1663故障模式的问题有明确的回答外、我还期望该报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要报告此报告、您需要通过当地 FAE 和销售部门签订 NDA。

    您是否想了解 TPS1663可能出现故障的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部分是肯定的。 发生故障的条件是什么、但更重要的是、发生故障后、器件处于什么状态? 从 VIN 到 VOUT 是否可能发生短路故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    器件在高于最大绝对额定值运行时发生故障。

    这取决于故障。 大多数流入至 OUT 的失败案例都没有发生短路。

    在 安全运行条件下运行该器件可确保安全运行。

    谢谢  
    Amrit