This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411 UCD3138128A:UCD3138128A:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40586, UCD3138128A, TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430758/tps2411-ucd3138128a-ucd3138128a

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:PMP40586、、 TPS2411

工具与软件:

大家好

关于该主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399822/ucd3138128a-ucd3138)、我还有一个关于控制直流/直流转换器 ORing 系统的集成电路"TPS2411PWR"的问题。

要将引脚连接到转换器的高压输出(我提醒您我的是具有600V 直流输出的升压转换器)、创建合适的电阻分压器是否足够?

(例如、我看到标记为"A"的引脚11直接连接到12V_F 输出、在参考设计 PMP40586中、该输出为12V 直流电、而在我的直流/直流升压转换器上、输出为600V 直流电)。

此致、Gianluca。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gianluca:

    由于这是有关 TPS2411而不是 UCD3138128A 的问题、因此我会将此问题重定向给合适的专家。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    TPS2411的额定电压为16.5V。  您是否正在尝试将600V 降至~12V 以使控制器不会损坏?

    即使完成、FET 也永远不会导通、因为栅极将被驱动到~ VA + 10V、并且 FET 的源极将是600V、VGS 几乎为零。 我是否正确理解了您?

    此致、

    Shiven Dhir