This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:电池反向条件

Guru**** 2863220 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435928/tps2124-reverse-battery-condition

器件型号:TPS2124

工具与软件:

您好!

为了实现电池反向保护、数据表显示在图21中、建议在 GND 引脚上使用二极管来 阻断可能损坏系统的反向电流。

在我的应用中、 我 将 TPS2124与以下反向电池保护机制配合使用、其中 GND 上没有二极管、但输入端有 PMOS Q1。 这与数据表建议的方式相同、因为它可以 阻断反向电流

施加反向电池时、 电池没有电流消耗、并且在 ESD 二极管上观察到的电压为0.2V (蓝色)。 如果您发现 TPS2124有任何损坏风险、请根据我的电路与我们分享。  

施加反向电池时的观察结果-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得该实现方式很好。

    此致  

    Kunal Goel