This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:EN/UVLO 阈值问题

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436280/lm7480-q1-en-uvlo-threshold-value-issue

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

DS 中关断的 V(ENF)最小值为0.3V、低于大多数 MCU IO VOL (输出低电平电压、对于 TI MCU 1305、该值为0.4V)、似乎无法由 MCU IO 直接控制、为什么不 将 LM4780 VENF 最小值设置为大于0.5或更大?

我们是否需要转换电路、而不是直接使用 MCU IO 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    是的、转换电路会派上用场。

    此致、

    Shiven Dhir