This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259541 OVP DIDN't Trigger

Guru**** 2502725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436077/tps2595-tps259541-ovp-didn-t-trigger

器件型号:TPS2595

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 OV 阈值设置为14V、但在15V 之前仍然不会触发 OVP。  

请您仔细检查并告知可能会出现什么问题吗?

 e2e.ti.com/.../TPS259573_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_RevA_5F00_20241101.xlsm

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    EN 在标记区域的值是多少?

    OVLO 基于该器件 ENB/OVLO 引脚上的比较器工作。 如果电压电平低于阈值1.2V (典型值)和1.27V (最大值)、则不会触发 OVLO。 这看起来如本例所示。

    此致、
    Arush