This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:TPS61033DRLR:关于 VIN 和 VOUT

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61033EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435678/tps61033-tps61033drlr-about-vin-and-vout

器件型号:TPS61033

工具与软件:

你(们)好

我一直在查看 TPS61033DRLR 的数据表、我对 VIN 和 VOUT 有疑问。
在我们的应用中、VOUT 设置在第11页中基于公式1的4.826V 至5.174V 范围内。
Δ I 包括纹波和※瞬态
当输入电压 VIN 约为5.1V 时、
TPS61033DRLR 能否实现 VOUT 范围(4.826V 至5.174V)?

我无法很好地理解
VIN > VOUT 时进入直通模式
提供了两个参考时钟。

具有输出放电功能的 TPS61033X 5.5V、5.5A、2.4MHz 全集成同步升压转换器数据表(修订版 D)

谢谢、此致

Chunli