This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:布局

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433886/tps2640-layout

器件型号:TPS2640

工具与软件:

您好!

我对布局有疑问。

如果是4层 PCB、应该如何配置内层?

顶层具有 RTN 模式的区域是否也在第2层和第3层具有 RTN 模式?

此外、应该为 RTN 图形分配多大的面积?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以将 RTN 保持在中间层。

    不必在不同层中保持相同的 RTN 面积

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    应为 RTN mm²分配的最小面积是多少(以 μ m 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    没有这样的最小面积。 请参考数据表或 EVM 布局。

    Amrit