This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:TPS61291软启动功能...

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435858/tps61291-tps61291-soft-start-function

器件型号:TPS61291

工具与软件:

大家好、团队成员:

我可以知道如何实现 TPS61291软启动功能吗?

它似乎是固定的、不能调节。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该专家是 ooo 今天,并将在下星期一回来.

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    感谢您的帮助来回答。

    尊敬的 Peter:

    说实话、图27中可以提及软启动过程。   

    请遵循此提示:EN/BYP 引脚连接高电平后、该器件开始运行。 如果输入电压不够高、无法为控制电路正常供电、启动振荡器开始操作开关。 在该阶段、开关频率由振荡器控制、开关电流受到限制。 一旦该器件将输出电压设置为大约1.8V、足够高以为控制电路供电、该器件就会切换到其正常迟滞电流模式运行。