This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:>6V Vpos、<-6V 负电压器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436245/tps65132-6v-vpos--6v-vneg-device

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: TPS65131

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否具有适用于 >6V Vpos、<-6V Vneg 的 LCD 偏置解决方案? 此外、当电阻分压器设置为6.1V 或6.2V @ Vpos 时、TPS65132会发生什么情况?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    TPS65131是该申请的理想选择。 TPS65132没有外部电阻分压器、但其输出电压通过 I2C 进行编程、因此无法输出>6V 和<-6V。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    我误解了、是的、TPS65132采用 I2C 控制和 BGA 封装、可以是小型解决方案。 因此我选择了它。 谢谢!

    此致、

    Hayashi