This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:双相30V 和15A:连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437282/lm5149-dual-phases-30v-and-15a-connections

器件型号:LM5149
Thread 中讨论的其他器件: LM5148

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们正在设计具有以下特性的电源:
-->Vin=48V (-10%、+15%)
-->Vout=21..30V (额定28V)
-->最大 Iout=15A

因为我们用 LM5149作为另一个电源、所以我们想要使用这个芯片。

初级芯片:
-->有源 EMI 滤波器:有
-->Vccx:连接到外部+5V
--> Rcnfg: 71k5.
--> Rt: 82k5.
--> VDDA/SYNC:至 PFM
--> FB:Vout 的分压器
-->SYNCOUT:连接到第二芯片的 PFM / SYNC
--> EXTCOMP: RC 滤波器连接到 GND

辅助芯片:
-->有源 EMI 滤波器:否
-->Vccx:连接到外部+5V
--> Rcnfg: 90k9.
--> Rt: 82k5.
-->SYNCOUT/SYNC:连接到主要芯片的 PFM
--> FB:连接到 VDDA
--> SYNCOUT:浮点
--> EXTCOMP:连接到主芯片的 EXTCOMP
--> INJ 和 SEN:连接到 REFAGND
-->REFAGND:连接到 GND

主要问题是这些连接是正确的还是我忘记了一些东西...
那么在 Seconday 芯片中、我是否即使不使用有源 EMI 滤波器、也需要将 Vccx 连接至外部电源?


感谢您发送编修
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Federico、

    建议将 LM5149用于初级侧、将 LM5148用于次级侧。

    请按照以下配置进行操作。

    您可以将 VCCX 连接到外部电源、始终确保 VIN>VCCX。  这将有助于提高效率。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复!

    是的、是的、我看到了绘图... 我是否忘记了我的消息中描述的某些连接?

    为何建议使用 LM5148? 我强烈建议您使用 LM5148、因为 LM5148不具有有源 EMI 滤波器、因此可以节省成本... 好的。 但是、LM5149是否也用于辅助芯片、将引脚接地?

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    如果选择 t、则可以使用两个 LM520并禁用次级的 AEF

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!