This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:电源和电池充电器:通过 LM5149的反向电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437295/lm5149-power-supply-and-battery-charger-reverse-current-thru-lm5149

器件型号:LM5149

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们正在设计采用24V PB 电池充电器的电源。 电源电压来自环形变压器和有源电桥。
电源 Vout 连接到电池以及 LM5149的输出。 微控制器会修改 LM5149输出电压、以管理电池充电器。

在电源断电的情况下、由于 LM5149 Vin 降至零、因此电池从输出为 LM5149供电。
在这种情况下、LM5149是否会损坏?

是否最好在 LM5149之后、但在电池之前添加反极性保护(例如"反向电池保护理想解控制器 LM74700D")?


感谢您发送编修
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Federico、

    建议使用反向保护。  电流将流过 HS FET 的体二极管、如果使用 VCCX、反向电流将流过器件。  如果 HS FET BD 具有此类反向电流的额定值、则只需在电源输入和器件的 VIN 之间放置一个阻断二极管即可摆脱这种情况。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复!

    关于 MOSFET、我们正在评估使用 NVMFS6H858NLT1G (演示板)或 SIR124 (Vishay 提供)... 我认为有源同步整流器不希望输入端的电流超过输出端的任何额定电流...

    Vccx 由+5V 电源供电、并由电源输出供电的小型 DC-DC 转换器供电、在本例中、由电池供电... 好的、如果我理解得好、我必须切断这个连接、当电源电压下降时... 是这样吗?

    有多大反向电流流经 LM5149?

    因此、我认为最好在 LM5149之后但电池之前使用反极性电路... 您同意吗?
    LM74700D 是否是理想之选?

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Federico

    是的、必须防止反向电流流动。

    电流量将取决于输入电容和输出电容、输出电压以及两者之间的阻抗。  如果 VIN<VCCX 和反向电流过、通常会损坏器件。  我强烈建议采用保护措施、以防止反向电流流过该器件。

    上述理想二极管器件将防止反向电流流动并损坏器件。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!