工具与软件:
您好!
如果我将均衡电阻器2xRCB=10替换为1xRCB=20、电池平衡是否能够正常工作? 我知道内部 CBFET 在这种情况下的偏置会有所不同。
谢谢!
Abbas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果我将均衡电阻器2xRCB=10替换为1xRCB=20、电池平衡是否能够正常工作? 我知道内部 CBFET 在这种情况下的偏置会有所不同。
谢谢!
Abbas
尊敬的 Abbas:
您是否在 EVM 原理图中并联了2个 RCB 电阻器? 如果是这种情况、请记住并联电阻器会使 RCB 达到5欧姆。 使用单个20欧姆电阻器替换这两个电阻器可显著提高 RCB。
要计算电芯平衡电阻、您需要执行以下操作:
RCB_TOTAL = 2 (RCB)+ Rcbfet
其中 Rcbfet 为1.5欧姆。
因此、您可以计算 V = IR 时的电芯平衡电流、其中 V 是电芯电压、R 是刚刚计算出的 RCB_TOTAL。
使用较大的 RCB 时、电芯均衡电流将降低。 但是、如果这是目标、这是可以的。
此致!
Zachary
尊敬的 Zachary:
这不是我的意思。
让我说不同:如果我删除两个 RCB 中的一个,我知道电流肯定会增加,但平衡仍然只能在一个 RCB 工作? 这是否会干扰内部 MOSFET QCB 的偏置?
RCB_TOTAL 保持相同值、但我增加一个 RCB 并删除另一个: RCB_TOTAL = 2 (RCB_A)+ Rcbfet= RCB_b + Rcbfet
换句话说、在 PCB 上、我使用一个电阻器而不是2个电阻器、但保持相同的 RCB_TOTAL。
BR, Abbas