This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:背对背 MOSFET 应用

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435344/tps1211-q1-back-to-back-mosfet-application

器件型号:TPS1211-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户希望在其12V 电池系统中使用 TPS1211-Q1。

问题1:CS 是否可用于检测低侧电流?

问题2:TPS1211-Q1是否可以实现这一背靠背 MOSFET 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    您能提供更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!  

    TPS1211器件不支持低侧感测。 是的、它支持 B2B MOSFET。 您可以在数据表中的图 8-8找到与您提供的图非常相似的图。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的支持。 了解 B2B MOSFET 的应用。

    您能详细介绍一下为什么 TPS1211无法应用于低侧感应吗? 我看到了图8-1、不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!  

    通过比较 TPS1200器件(其中包含低侧电流感应功能)、可以更容易理解这一点。 对于 TPS1200、具有用于高侧和低侧检测的精密内部比较器。 还有一个专用的 CS_SEL 引脚、用于确定要使用的比较器输出。  

    TPS1211器件只有一个配置用于高侧感测的比较器。  

    谢谢!

    Sarah