This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:库仑计数器是否累积低于1mA 的电流?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437085/bq35100-coulomb-counter-does-accumulate-currents-lower-than-1ma

器件型号:BQ35100

工具与软件:

如果传感器电阻器需要精确到0.1欧姆、电流单位为 mA、那么库仑计数器确实会累积低于1mA 的电流、或者只是将其舍入到0mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则它将精确到1mA

    此致、

    Adrian