This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:MTL/Hayden 电桥上的 TPS65994设置

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436243/tps65994ae-tps65994-setting-at-mtl-hayden-bridge

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户将使用 TPS65994并测试其电路板。 PD 功能正常、但当前没有 TBT 功能。 请您帮助检查我们的环境中的任何问题? 谢谢。

e2e.ti.com/.../S101MT_5F00_BF_5F00_HBR.rar

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一名团队成员将很快对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    请确认、当您说 PD 函数正常时、您是说 PD 正在发送进入 TBT 模式命令并成功进入 TBT 模式吗?  

    我无法理解原理图和共享 PJT。 原理图上有2个不同的 GPIO 映射。 此外、PJT 共享还有另一个不同的映射。 此映射对我来说是正确的、因为它使用所有正确的信号、包括重定时器信号和 SBU 多路复用器控制信号

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     所以

    [ BSSB_MUX_SEL]= AUX_SBU_SEL 为 cable_orientation_event

    [TCPx_LS_EN]= RT_B_PWR_EN 是 插件事件

    [TCPx_RESET#]= TCP0_RST# 为 RETIMER_RESET_n_EVENT

    [BSSB_OUTPUT_OE#]= AUX_SBU_OE#为 dp_dm_mux_enable_event

    [ PROCHOT#]是 PROCHOT_n_EVENT

              RT_FORCE_PWR 为 retmer_force_pwr_event

    正确吗?

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCPx_LS_EN = Retimer_Force_事件-更改  

    BSSB_MUX_SEL = CABLE_ORIZATION -正常。 我还看到此信号是通过这种方式发出的:

    TCPx_RESET#= Ratimer_Reset_事件-正常

    BSSB_OUTPUT_OE#= MUX_OE_N_EVENT -更改。 需要设置初始值= 1

    PROCHOT = PROCHOT_n_EVENT

    RT_FORCE_PWR = Retimer_So、OOVR_Force_PWR_Event

    这些可能有助于解决问题。 对此进行调试的下一步是查看 PD 控制器是否正在通过 I2C3写入重定时器、以及 I2C2是否也在更新。 请将捕获这些数据作为调试的下一步。 如果我看到任何错误、我们可以纠正。 如果我没有看到任何问题、那么问题很可能是 SBU 数据路径。 您需要查看 SBU 多路复用器输出是否与 Type-C 端口 SBU 信号电气连接。  

    谢谢!

    Chris