This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21331:UCC21331

Guru**** 2511115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437316/ucc21331-ucc21331

器件型号:UCC21331

工具与软件:

您好、TI:

我想为压电式驱动器构建一个总电容为110nF、频率范围为1Hz 至20kHz、需要2030A 电流的 驱动器、我正在寻找能够驱动高压 MOSFET 的 MOSFET 栅极驱动器。 我的输入信号可以是正弦波、AM、FM 或线性调频脉冲信号、因此栅极驱动器应能够处理此类调制信号。

是否有针对同一器件的参考设计? TI 能否为相同的情况提供解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    感谢您关注我们的器件。

    UCC21331能够在您给定的规格下驱动 HV MOSFET。

    由于该产品是新发布的器件、我们尚未针对该产品提供参考设计。 但是、您可以使用上一代器件的参考设计作为应用的参考。  

    这是一个54Vdc 输入、12V 42A 输出半桥参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP40500 

    希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Hiroki