This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:热温度特性

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437098/lmr51420-thermal-temperature-characteristics

器件型号:LMR51420
主题中讨论的其他器件: LM61460

工具与软件:

您好!

我的客户对 LMR51420的热特性有疑问。

与通常在底部具有 GND 以实现热温度特性的其他产品相比、LMR51420在底部没有 GND、而采用小型封装。

客户能否充分使用 LMR51420的2A 额定电流?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、我理解客户的问题。 我们可以通过这种小型的低引脚数封装获得出色的热性能。 我理解这可能令人惊讶。

    这是一篇有关该 主题的技术文章

    在这篇文章中、我们重点介绍了 LM61460、这是一种可以在高环境温度下运行的6A 器件、采用与 LMR51420特性相似的封装。

    如果客户对封装的热性能有任何进一步的疑问、我建议对 EVM 进行采样。