This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:VCC / Vin /Vin 时序图

Guru**** 2529060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433177/lm61460-q1-vcc-vin-vin-timing-diagram

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

您好!

1. VCC 为 IC 的哪些内部电路供电?
2. Vin、VBIAS、VCC 之间是否有时序? (VBIAS 连接到 Vout。)

谢谢!

此致、

Yufang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yufang、VCC 为设计中的所有低压电路供电、主要是。 如果未使用外部偏置电源、则 VIN 主要进入功率级和/或偏置模块。

    我的理解是 、如果 Vin 电压超过 UVLO 并且偏置电压高于 UVLO 电压、则 VCC 关断偏置、如果后者不正确、则 Vcc 关断 Vin。 没有明确的时序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马歇尔:

    LDO 如何选择其输入源? 它背后的机制是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    LDO 的输入为或运算:如果 BIAS 高于 BIAS UVLO、BIAS 将为 Vin 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马歇尔:

    您是否是指"UVLO 是否等于 VCC_UVLO?"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    很抱歉混淆。

    我在我的上一篇文章中说错了话。

    如果 VCC 高于 UVLO 阈值、BIAS 将为其供电。

    BIAS 无法为 VCC 供电的时间点是它降至~3.1V 以下。