请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A87 工具与软件:
团队成员、您好!
是否可以将 OUT1和 OUT2连接在一起以增加总输出电流?
每个输出端是否需要镇流电阻器?
此致、
Kei Kuwahara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Kei、
仅供参考-我们有许多可提供1A 或更高电流的 LDO。 如果您想要推荐的替代方案、请告诉我关键要求是什么、我们可以提供建议。
要回答您的问题:是的、TPS7A87输出可以并联以获得更高的电流、但正如您所说、您将需要镇流电阻器。 在过去几年中、我们针对这种技术开发了新的全面配套资料(见下文)。 如果您仍想并行使用 TPS7A87输出、我们将需要运行晶体管仿真以获得内部误差放大器的 Vos、并且我们需要更新计算器。 这可能需要2-3周的时间、而我们的工程师可以访问数据库并设置仿真配置文件。 让我知道你是否希望尽快进行此项工作、以便我开始此项工作。
并联 LDO 计算器
https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC
并行 LDO 白皮书
https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf
https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf
谢谢!
Stephen