This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:REG1的 OTP 控制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425000/bq76952-otp-control-for-reg1

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个关于 REG1控制的问题、我的客户已经通过 OTP 启用了 REG1一次、它是否能够随后通过 OTP 禁用 REG1 (恢复到默认状态)?   

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、之后可以通过 OTP 进行。 请记住、使用 OTP 进行部分更改的次数存在限制。 BQ769x2校准和 OTP 编程指南的该部分 应用于介绍相关步骤。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。

    BTW、如果超过 OTP 编程时间、是否有任何硬件权变措施(通过外部电路)来关闭 REG1?

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    通过外部电路在不发送命令的情况下关闭 REG1实际上没有硬件权变措施。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复、这里还有一个问题、如何针对其他参数(例如 0x933B Cell Balance Min Cell V (Charge))对 OTP 进行重新编程?

    例如、用户是否可以将第一个 OTP 的电芯平衡最小电芯电压设置为3600mV、并将第二个 OTP 的电芯平衡最小电压设置为500mV? 或者 BQ76952会对这两个值进行异或运算吗?

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、上电时、‘器件将将第一个 OTP 映像中的每个设置与第二个 OTP 映像中的相应设置进行异或运算、以允许器件加载编程的 OTP 值。  

    第3.2节使用 OTP 或寄存器进行配置 中对此进行了更详细的说明。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    这里有一个问题、我的客户希望将第一个 OTP 映像设置为3600mV (Cell Balance Min Cell V)、将第二个 OTP 设置为8080mV、以获得4480mV 的结果。

    然而、80mV 超出 Cell Balance Min Cell V 范围(范围为0mV 至5000mV)、它是否可以实现?

    此致、

    Charles   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我对上一次发言造成的混乱表示歉意。 上电时的 XOR 用于加载编程的 OTP 值。 保存 OTP 的方式需要采用该方法、但允许多次对 OTP 进行编程。 我已经更正了这句话。  

    不会平均两个 OTP 映像之间的设置。

    请勿执行 需要对 8080mV 进行编程才能获得4480mV 的结果。

    如果器件编程为3600mV、然后使用8080mV (超出范围、无法无论如何完成)重新编程、则设置将是8080mV、而不是8080-3600。


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我仍然感到有点困惑。

    根据 BQ76952常见问题解答、如果使用第二个 OTP、最终结果似乎是第一个和第二个帧的异或...

    如果我没理解、请回答我、谢谢。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    常见问题解答和 TRM 都参考的异或运算只描述了器件如何加载编程的 OTP 值。 本 BQ76952 OTP 常见问题解答 介绍了它们分别是什么 密钥 使用我们的器件进行 OTP 编程时需要注意的事项。

    如前所述:如果器件编程为3600mV、然后重新编程为8080mV (超出范围、无法无论如何完成)、则设置将是正向8080mV、而不是8080-3600。 如果 用户想要首先使用3600mV 进行编程并为第二个 OTP 设置5000mV、则该器件适用 不会 执行 XOR 运算。 设置将正向5000mV。

    此致、
    Alexis