This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798正常工作

Guru**** 2504585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423393/bq25798-bq25798-working

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOUSB2ANYEV2400TPS25751

工具与软件:

您好!

我已连接 BQ25798的以下电源、然后连接了它的工作原理和输出。

1.如果输入5V USB Type-C 和12V Solar、那么它的工作原理是什么。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    BQ25798没有 USB-C CCX 引脚来与 Type-C 端口通信。  因此、除非有 Type C 通信芯片、或者您将 CCx 线路与适当的电阻器绑定、否则端口不会提供5V 电压。

    对于至少可提供100mA 的12V 太阳能、BQ25798开始在 VINDPM 中运行。  在 VINDPM 中、充电器只拉足够的电流、以防止面板低于大约11V。  如果您使用 I2C 寄存器启用 MPPT 功能、充电器会查找所选的检测到的开路电压百分比(可能为80%)、并将输入电压调节到该值。  如果电池板提供足够的功率、那么 SYS 电压= MINSYS 电压或 BAT 电压的较高值、换句话说、SYS 跟随电池电压由 MINSYS 电压上升。 如果电源要求 SYS 允许、则以 BAT 为电池充电。  默认电池调节电压和 MINSYS 电压使用 PROG 引脚电阻器进行设置。

    请注意、完整的功能需要某种形式的 I2C 通信。  这可以通过使用 USB2ANY Box 和在线 Charger GUI 或 EV2400 Box 和可下载的 BQSTUDIO 软件来实现。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用此电流可防止面板低于大约11V 时崩溃。  如果您使用 I2C 寄存器启用 MPPT 功能、充电器会查找所选的检测到的开路电压百分比(可能为80%)、并将输入电压调节到该值。  如果面板[/报价]

    如果我从 USB 提供两个输入一个是5V、另一个是12V 的太阳能、那么会发生什么情况? 请给我 一个流程图或此 Connection 的 IC 工作流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的作品的方框图: https://drive.google.com/file/d/1JByGgivnrADcv_4FhFhUXVs8b4jAXVRu/view?usp=drivesdk

    请告诉我此方框图的工作流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

    我不熟悉此领域、因此请指导我如何选择 PMIC 以及如何使用 I2C 和独立系统进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    如果 VAC1和 VAC2同时检测到电压、VAC1优先。  只有当一个输入低于 UVLO 时、另一个输入才优先。

    我无法访问 google 驱动器。  您能以 pdf 格式发送吗?

    TI 电池充电组具有主机(I2C 或 SMBus)控制的充电器和独立充电器(通过某些引脚上的电阻器、电容器)。 主机控制的器件具有状态和故障寄存器、有些甚至具有 ADC 的电流和电压测量值。  独立器件只有用于报告正常或故障操作的 STAT 和 PG 引脚。  我们所有的充电器都有状态机、没有内存、即没有固件。  寄存器设置或引脚上的电阻器/电容器决定操作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是我的方框图。
    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_BQ25798.drawio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    一般来说、看起来可以。  USB-C 通过 CCX 线路而不是 D+/D-线路提供输出功率能力、因此 BQ25798 D+/D-线路不与 USB-C 通信、只有一个传统的 USB BC1.2端口。  一些客户将 CCx 线路与电阻器绑定、因此端口输出5V 和0.5V、1.5A 或3A 电流;但是、如果出现故障、端口会自动降低电流并可能关闭。   您可以考虑添加 TPS25751端口控制器。

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM -01

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我阅读了您的回复、它可以最大程度地解决我的问题。 但我是这个领域的新用户、因此请向我提供 PDF 方框图的工作流程、以便我能正确地学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    在您的方框图中、

    在 USB-C 和 BQ25798之间添加 TPS25751。

    2.由于 BQ25798 SYS 输出= MINSYS 电压(典型值为3.5V)达到电池充满电的电压、因此您可能需要一个降压/升压转换器来从微控制器提供3.3V 电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送有关如何绑定 CCX 线路的任何参考信息、并告诉我其工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    遗憾的是、我不知道如何绑定 CCX 线路。   

    此致、

    Jeff