This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:独立4A 单节电池充电器解决方案建议?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437048/bq24171-standalone-4a-1-cell-charger-solution-recommendation

器件型号:BQ24171

工具与软件:

我们正在为客户对设备进行概念优化。 典型用例是终端用户在器件处于关断状态时为电池充电、而当器件处于导通状态时、充电器未连接。

由于最终产品的物理尺寸紧凑、我们希望拥有器件内部独立充电解决方案。

最佳解决方案是集成一个 IC、它可从 USB PD 灌入27W 功率(9V&3A)、无需 CPU 控制即可以4A 电流为单节锂离子电池充电。

另一个解决方案是独立的 USB PD 灌电流控制器 IC 和独立充电器 IC。 只需找到 BQ24171即可、它可以正常工作。
对于充电器 IC、您还有其他建议吗?例如、4A 电流下具有更高的直流/直流效率。

BR、Ari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    BQ24171是独立4A 充电器的最佳选择。

    此致、

    Jeff