This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 输出异常

Guru**** 2392625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433118/tps546d24a-tps546d24a-output-abnormal

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24

工具与软件:

我使用 TPS546D24A 制作了一个直流/直流模块、原理如下所示

Sch

但输出是异常的。 当没有负载时、输出很奇怪

当负载为0.1Ω 电阻器时、它可以正常工作几秒钟、但很快就会异常。

我想知道原理图中是否有任何错误? 以及 出现这种现象的可能原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到原理图显示了 TPS546D24、但文章提到了 TPS546D24A。 您正在使用哪一个? 它们具有不同的引脚搭接值。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TPS546D24A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我回顾了原理图、没有任何突出的问题。 您可能希望使用 COMP 代码8而不是代码7尝试更激进的环路补偿。 为此、请将 R1315从4.64k 更改为5.62k。 如果这种调整未带来任何改进、我怀疑布局、原理图中未显示的部分或设置本身可能存在问题。

    您能告诉我一下布局吗? 我也很乐意发表评论。 此外、如果您进行了 PMBus 通信、您能否检查状态寄存器以查看器件触发了哪些故障或警告?

    谢谢!
    Tomoya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一件事要添加。 您是否使用 PMBus 配置非默认设置? 如果是、请分享详细信息。 如果您使用的是 TI 融合 GUI、请提供项目文件或文本文件。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还没有使用 PMBus。 然后我将 R1315更改为5.62k、但结果与以前相同。

    它是一个用于验证输出功能的小型模块、因此展示了所有原理图。 布局如下、

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照数据表中的建议、当前布局不包括散热焊盘上 AGND 和 PGND 之间的直接连接。 这可能会导致错误的过流(OC)检测以及后续的关断或重新启动(由于电流检测问题)。 要对此进行调查、请将散热焊盘上的过孔连接到背面的过孔、并检查问题是否有所改善。 此外、同时移除 R1330可能会有所帮助。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到布局中还有其他情况。 BP1V5旁路电容器不靠近器件、这可能导致稳压器出现性能问题。 是否可以在 BP1V5和 DRTN 引脚处添加一个2.2µF 电容器? 这可能有助于解决问题。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BP1V5和 DRTN 之间绿色矩形的位置添加一个2.2uF 的电容、但没有变化。  

    我尝试 在 GND 和 AGND 的底部使用0R、输出和之前一样存在差异、因此输出异常的原因可能是 AGND 和 GND 的连接。

    但我仍然有一个问题、典型的应用显示 GND 和 AGND 应分开、我如何在布局中处理它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 原理图显示出 AGND 连接到 PGND。 如果不清楚、我表示歉意。

    该布局遵循数据表中的引脚说明、该说明规定您应将 AGND 引脚直接连接到散热焊盘。

    在原理图中、我们在数据表中的应用电路中展示了此连接。 我们使用"网带连接"、这是一种金属布线、用于将 AGND 网连接到 PCB 布局上的 GND 网。

    谢谢!
    Tomoya