This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A26:使用 BP5拉高 PG、以应用于后续电源模块 EN 引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843320, TPSM843620, TPSM843A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437065/tpsm843a26-using-bp5-to-pull-up-pg-to-apply-to-subsequence-power-module-en-pin

器件型号:TPSM843A26
主题中讨论的其他器件:TPSM843620、TPSM843320

工具与软件:

您好、我正在使用 TPSM843A26、TPSM843620和 TPSM843320为 FPGA 系统生成必要的电源轨、打算使用 PG 和 EN 来实现所需的时序控制、 但对于这一系列电源模块、PG 和 EN 引脚最大电压为5.5V、但我的系统输入电压为12V、我是否可以使用 BP5 (内部 LDO)作为上拉电压、如下图所示?