工具与软件:
您好!
我遇到了关于 I2C 地址的 PD 奇怪行为。
在我的设计中、我仅使用 I2C2地址0x38、不使用 I2C1和 I2C2。
如果 SPI 闪存存在原因时损坏或擦除、PD 没有响应地址0x38、而是响应地址0x20、即 ADCIN2设置的 I2C1地址、这怎么可能实现?
公式。
数据表中还有一个注释1、表示 I2C2地址值由固件控制。
如果我对闪存 SPI 进行编程并重新启动、则0x38地址再次工作。
我在文档中找不到可以与0x20地址处的 I2C2进行通信的任何位置?
在 μ µPC 和 PD 之间的 I2C 通信下面、以读取客户使用(0x6)寄存器
感谢你的帮助