This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电不低于 CUV 阈值(电芯欠压)##39;t STOP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436013/bq40z80-discharge-don-t-stop-below-cuv-threshold-cell-undervoltage

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

在放电期间、当电芯电压降至2.5V (CUV 阈值设置为2500mV)时、XDSG 标志变为1 (正常)、但放电永不停止。

请、需要更改哪个参数以切断放电?

此致。

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe:

    由于设置了[XDSG]位、放电应停止、这将禁用 DSG FET、不允许通过任何放电。

    如果可能、您能否共享电量计设置的 bqStudio 日志文件和.gg 文件、以便我们深入了解这一点?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、感谢您的答复。 这是 GG 和日志文件。 显示电芯电压降至2500mV.e2e.ti.com/.../5_5F00_Cells_5F00_BQ40Z80.gg.csve2e.ti.com/.../5_5F00_Cells_5F00_BQ40Z80.log

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅发送了日志文件。

    这是 GG 文件。

    此致。 Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BMS (新)已停止工作!

    我尝试了另一个电池:当电池电压降至 CUV 阈值以下时放电停止。

    此致。 Philippe