This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631011:TPS631011

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631011, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435641/tps631011-tps631011

器件型号:TPS631011
主题中讨论的其他器件: TLV62569

工具与软件:

Dears

TPS631011是否可以添加 CFF 来提高负载瞬态性能?

与 TLV62569不同、TPS631011 DS 未提及 CFF、后者说明可以在数据表中添加 CFF=6.8pf。

如果 TPS631011可以添加 CFF、是否有建议值?(如6.8pf 或10pF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否分享具体应用、例如 VIN/Vout/Iout_max 以及输出电容的 FB 和 PN 的分压器。 可能是您这边的原理图。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    这是我的原理图

    VIN=5V/Vout=3V6 、模式处于 FPWM 模式

    负载瞬态测试范围为0.1A 至1A

    3V6的电压范围规格为[3.42V~3.78V]

    我有两个测量数据、如下所示(上部是添加 CFF=6.8pF /下部是无 CFF)

    似乎添加 CFF 具有更好的负载瞬态性能。

    我担心的是 DS 未显示 Cff 的建议值、webench 也无法进行仿真。

     FPWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Cff 始终有助于获得更高的带宽、从而有助于提高瞬态性能。

    但 Cff 还会带来使环路不稳定的风险、因此我们在数据表中没有 Cff 的建议值。  

    在您的情况下、6.8pF 没有问题、您可以将其保持在更好的瞬态、

    此致

    TAO