This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:配置放大器;可配置电压输出的器件选择

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436768/tps63900-config-parts-selection-for-configurable-voltage-output

器件型号:TPS63900

工具与软件:

嗨、大家好!

只需要使用 TPS63900 IC 确认一些内容。

具体而言、当 SEL 拉至高电平时、它使用 CFG1和 CFG2中的电阻器设置;当其拉至低电平时、它使用 CFG3设置?

因此、理论上、当拉至高电平时、我可以具有可配置的3.3V 输出、5.0V 输出、CFG1为36.5k、CFG2为8.25k (使用开关更改路径)、CFG3上为511、如果 SEL 拉至低电平、我可以获得2V 的输出?

在计划使用其他元件时、输入来自定制 BMS 板。

电感:Coilcraft XFL4020-222ME

电感:2.2µH±20%

直流电阻(DCR)

典型值:21.35mΩ

最大值:23.5mΩ

饱和电流(Isat)

10%压降:3.1A

20%压降:3.5A

输入电容器:  

T55A106M010C0500 (Vishay Intertech)

电容:10µF

额定电压:10V

ESR:500mΩ@ 100kHz  

 钽电容器  

输出电容: (Samsung Electro-Mechanics)

电容:47µF

额定电压:6.3V

电介质:X5R

我并未过度致力于钽输入电容器、可以将其换掉、这仅适用于使用 nRF52/nRF54 MCU +外设的个人开发项目

在主设计中包含了一个简单原理图、但没有显示 CFG2和 SEL 的开关。

如有任何建议、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是、当 SEL 为高电平时、输出电压由 CFG1和 CFG2设置、当 SEL 为低电平时、Vout 由 CFG3设置。

    因此、在您的应用中、当 SEL 为高电平时、输出电压为5V、并在您下拉 SEL 引脚后变为2V。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tao、非常感谢。

    使用钽输入电容器或与 MLCC 结合使用是否有任何好处?  

    我还对利用4层电路板的 EVM 很好奇、我计划使用2层电路板。 利用额外的层有什么好处吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    钽电容器只是用来滤除一些低频噪声、在实际应用中、我认为它不需要、只是 MLCC 应该没问题。

    4层 PCB 用于改善 EMI 和热性能。

    此致

    TAO