This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:原理图审阅

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436176/tps63901-schematic-review

器件型号:TPS63901
主题中讨论的其他器件: TPS63900

工具与软件:

请查看 TPS63901的原理图。  

SEL=0 、输出电压设置为3.3V、电流设置为100mA。  

如果我将 CFG1直接连接到 B1的 GND 焊盘是否可以? 因为该单焊盘将需要盲孔、并且会大幅增加生产成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、可以将 CFG1短接至 GND、我认为最好节省成本。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要讨论一件非常重要的事情。 我们使用无线充电系统为 TPS63901供电。 但问题是、一旦我们将电池连接到电路板、电池就会变得很热、以至于电路板会冒烟。 我们必须立即从电路板上取下电池。 我们围绕 IC 进行了所有蜂鸣声测试、以确保连接不会过短。 所有蜂鸣声测试均正常。 一旦我们切断 TPS63901电池的输入电源、电池就会停止变热。 下面附上原理图供您参考。   e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2024_2D00_11_2D00_11.pdfWe还从中获得3.3V 稳定输出

    我们不知道电池为什么会变得很热。 但是、当我们切断 VCC 时、电池不再变热。

    使用的 BOM 为

    C56: GRM155R60J106ME05D

    C38: KGM05DR50J226MH

    R2: RC0201FR-0736K5L

    R3: CPF0201B511RE1

    L14: DFE252012F-2R2M=P2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。 原理图适用于3.3V 和100mA 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不得不说、我这边没有发现 schmatic 的问题、很奇怪、在施加 TPS63900时会出现高功耗、这是否可能是 PCB 问题导致的? 或者、您是否发现器件有任何损坏?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际问题与其他问题有关。 首先、我们断开 TPS63901的输入电源、电池停止变热。 但随后我们将另一个负载连接到电池、它再次变热。 这意味着 TPS63901不会导致该问题。 是电路板上其他地方的问题。 如果我找到任何解决方案、我会一直向您发布消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么我将使该线程保持为"正在等待客户"状态。 您可以根据需要在此处更新。

    此致

    TAO