This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:多相模式可用于省电模式和 PCM 模式下的双向运行?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429822/lm51772-multiphase-mode-available-for-bidirectional-operation-in-powersave-mode-and-pcm-mode

器件型号:LM51772

工具与软件:

您好!

 LM51772快速问题:我们要在多相模式下使用该器件(两个器件并联)。 电流将沿两个方向流动。 即使使用省电模式(在轻负载下)和 PCM 模式(在类似输入/输出电压下)、这是否可行?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您使用 E2E。

    请在下周早些时候回复。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、仍在等待有关此问题的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉这么晚才回复。  

    使用 PSM (MODE 引脚为低电平)时、电流无法双向流动(因为我们在轻负载下暂停)。 对于双向操作、建议使用 FPWM。
    在 PCM (轻负载)中、当我们使两个高侧 FET 保持导通状态时、电流可以双向流动、但不建议这样做、因为在 PSM-PCM 中、我们没有任何负电感器电流限制。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Stefan。  

    因此、根据您的回答、我们可以使用 PSM-PCM-Mode 来指示一个方向的能量流、使用 fPWM 模式来指示反向。

    我们想要以多相操作方式构建整个系统(在本例中、使用两个 LM51772构建一个两相系统)。 在这种两相操作中、我们是否可以使用 PSM-PCM-Mode 和 fPWM 模式?

    如果该(两相)可行、我们将为系统采用 LM51772。

    提前感谢您的回复。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、这应该能在该模式下正常工作。

    注意:您需要一个可根据所需操作控制 MODE 引脚的外部逻辑。

    此致、

     Stefan