This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:过流保护和频率折返

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436560/tps55340-q1-overcurrent-protection-and-frequency-foldback

器件型号:TPS55340-Q1

工具与软件:

您好!

在过流保护事件期间、SW 引脚将关断或其上的内部 MOSFET 被禁用、以保护 IC 和其他外部元件。

但是、当内部 MOSFET 关闭时、把开关频率降低到1/4有什么用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    OCP 是逐周期的、这意味着 MOSFET 将在达到峰值电流时关断、并在下一个开关周期导通。

    频率折返将减小平均电流、从而在发生 OCP 时减小平均电流、因此在发生 OCP 时、温升将会降低。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Feng Ji、

    降低开关频率时平均电流如何降低? 是否有用于理解这一理解的参考文档?

    谢谢!

    此致、

    Vishwas H R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwas:

    简单来说、较低的开关频率会增加电感器电流纹波、从而降低平均电流。 并且随着周期的增加、最小占空比会减小。

    您可以参阅 《改进降压衍生转换器短路保护的电压控制频率折返技术分析》。

    此致、

    Feng