This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:工作电压为16.5V +/- 10%、串联 LED:5个 WLED

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS92380, TPS92390, TPS92381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436887/tps92390-operation-at-vin-16-5v---10-led-in-series-5-wled

器件型号:TPS92390
Thread 中讨论的其他器件:TPS92380、TPS61194、 TPS92381

工具与软件:

你(们)好。

客户是否可以在以下情况下使用 TPS61194、TPS92380、TPS92381、TPS92390?

VIN = 16.5V +/- 10%、串联 LED:5个 WLED?

我认为 LED 存在变化、如果 VIN 为18.15 (16.5+10%)、则无法升压运行。 我不知道它是否会导致恒定电流灌入。 我另一个关注的问题是最大的责任。  

您能建议解决方案吗? 可有5V 电压轨从 16.5V +/- 10%步降。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    您知道 LED 灯串电流吗? 最好改用5V 电压轨。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    LED 电流为20mA。 它们是否应该使用5V 输入电压?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    由于它们具有5V 电源轨、因此更建议使用升压拓扑。

    BR

    Patrick